This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25300:数据表未列出条件下的终止电流调节(ITERM)精度

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191417/bq25300-accuracy-for-termination-current-regulation-iterm-on-datasheet-not-listed-condition

器件型号:BQ25300

关于 ITERM 的最小值和最大值、数据表仅介绍了 ICHG 的条件:0.5A、1.0A 和1.72A。

对于 ICHG:1.5A 条件下 ITERM 的最小值和最大值是否有规格信息或测试数据?

如果有任何计算方法、请一起告诉我。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoshi、

    ICHG=1.5A 时的 ITERM 规格不可用。  通常、随着电流的增加、精度会提高。  ICHG=1.5A 时的 ITERM 规格应大约介于+/-20%-+/-30%之间。 请注意、该信息仅供参考。

    谢谢、

    宁。