This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2941QML:LM2941QML 固定电压稳压器

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2941QML, LM117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191747/lm2941qml-lm2941qml-voltage-regulator-fixed

器件型号:LM2941QML
主题中讨论的其他器件: LM117

大家好、LM2941QML 可以是固定输出稳压器、而不是可调节的吗? 如果是、如何实现固定输出? 请在您有机会时告诉我。 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viraj:

    这个器件被称为可调器件、这是因为它的输出电压由外部电阻器设定、但是一旦输出电压被设定、它是"固定的"。 这能回答您的问题吗?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、有道理。 我想确保、一旦将 ADJ 引脚设置为电阻分压器以获得指定的输出电压、我就不必再做任何额外的事情。  与 LM117类似。