Other Parts Discussed in Thread: BQ27426
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27426 您好专家、
我的客户在其新项目中使用 BQ27426。 它们使用 BQ27426作为系统侧电量监测计。 他们面临设计挑战。 它们是否可以使 Bin 引脚悬空并通过 I2C 定期通过软件写入温度? 如果可能、适当的周期时间是多少? 非常感谢!
BR、
王嘉琪
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.