This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:温度传感器问题

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191486/bq27426-temperature-sensor-issue

器件型号:BQ27426

您好专家、

我的客户在其新项目中使用 BQ27426。 它们使用 BQ27426作为系统侧电量监测计。  他们面临设计挑战。 它们是否可以使 Bin 引脚悬空并通过 I2C 定期通过软件写入温度? 如果可能、适当的周期时间是多少?  非常感谢!

BR、

王嘉琪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是可能的。 将温度配置为10:

    每分钟一次通常是可以的。