请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ4050 你好。
请告诉我、是否可以使用齐纳二极管来保护栅极 MOSFET、如图(红圈)所示?

我怀疑当 VT5晶体管关闭时、电池电压为16.8V 时、大约3mA 的电流将流经 VDZ20 -> R20电路、
这将增加电池的自放电。 此外、当晶体管 VT7闭合时、充电器侧的电压浪涌很大、电流过大
可能会流过 VDZ21->R27电路、这会损坏微电路。
此外、是否可以在电池输出端使用双向 TVS 二极管 VDZ10 (蓝色圆圈)、还是应该使用单向二极管?