This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:齐纳二极管和 TVS 二极管

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191221/bq4050-zener-and-tvs-diodes

器件型号:BQ4050

你好。
请告诉我、是否可以使用齐纳二极管来保护栅极 MOSFET、如图(红圈)所示?

我怀疑当 VT5晶体管关闭时、电池电压为16.8V 时、大约3mA 的电流将流经 VDZ20 -> R20电路、

这将增加电池的自放电。 此外、当晶体管 VT7闭合时、充电器侧的电压浪涌很大、电流过大

可能会流过 VDZ21->R27电路、这会损坏微电路。


此外、是否可以在电池输出端使用双向 TVS 二极管 VDZ10 (蓝色圆圈)、还是应该使用单向二极管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikhail、

    是的、您可以使用齐纳二极管来帮助保护栅极。

    我不确定我是否完全理解您的问题、如果选择了正确的齐纳电压、应该几乎没有自放电。

    只要每个引脚的电压都在数据表规格范围内、监测计就不会损坏、如果您看到较大的瞬变、则可能会导致损坏。

    只要 TVS 二极管的额定电压合适、双向或单向都可以。

    此致、

    Wyatt Keller  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。 我已经找到了一种解决方案:您可以安装齐纳二极管、 
    我的电路上只有一个错误-需要部署 VDZ3齐纳二极管、
    因为 VT6晶体管是 P 沟道。