请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25810 您好!
我们有一个非常 靠近 TPS25810器件的5V 直流/直流转换器。 TPS25810建议在其输入引脚上使用120uF 电容器。
该电容器是否包括馈入 IN1的5V 稳压器的输出电容?
或者、除了5V 稳压器的输出电容外、TPS25810是否还需要120uF 的电容?
Iout = 3A
谢谢、Keith
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.