This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25810:与直流/直流转换器共享输入电容

Guru**** 2526730 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191248/tps25810-sharing-input-capacitance-with-dc-dc-converter

器件型号:TPS25810

您好!

我们有一个非常 靠近 TPS25810器件的5V 直流/直流转换器。   TPS25810建议在其输入引脚上使用120uF 电容器。

该电容器是否包括馈入 IN1的5V 稳压器的输出电容?

或者、除了5V 稳压器的输出电容外、TPS25810是否还需要120uF 的电容?

Iout = 3A

谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    所需的最小旁路电容为120uF、靠近 TPS25810器件的 IN 引脚放置。 该要求不包括5V 直流/直流稳压器的输出电容、因为每个直流/直流稳压器的电容要求可能会有所不同。 5V 直流/直流转换器连接了多少输出电容?  

    谢谢、此致、
    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    LM60440DRPKR 直流/直流本身上的陶瓷电容为100uF。

    谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、  

    除了靠近 TPS25810 IN 引脚放置的120uF 电容外、还需要使用该电容。  

    非常尊重、

    Brandon Beader