This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988DKEVM:GPIO 事件至 TUSB546

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988DK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191379/tps65988dkevm-gpio-event-to-tusb546

器件型号:TPS65988DKEVM
主题中讨论的其他器件:TPS65988DK

我注意到 TPS65988DK 的 GPIO0和 GPIO1用于控制 TUSB546。

请告诉我您在 TPS65988DK 技术参考手册中使用的 GPIO 事件是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    这些 GPIO 引脚/事件用于在连接 DisplayPort 器件或连接 USB 3.0器件时发出信号。

    -> DisplayPort:事件41/42、DP_Mode_Selection_Event_Port x

    -> USB3:事件39、40、USB3_Event_Portx

    第三个 GPIO I 突出显示(连接到 FLIP)为 TUSB546提供 USB-C 电缆方向。

    ->此 GPIO 事件为#3/4、Cable_Orientation_Event_Portx

    下面是配置工具中的 GPIO 事件示例。 遗憾 的是、GUI 和 TRM 并不总是为 GPIO 事件共享相同的名称、但它们通常足够接近、不会造成太大的混淆。

    谢谢、此致、  

    Chris