请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65988DKEVM 主题中讨论的其他器件:TPS65988DK
我注意到 TPS65988DK 的 GPIO0和 GPIO1用于控制 TUSB546。
请告诉我您在 TPS65988DK 技术参考手册中使用的 GPIO 事件是什么?




This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我注意到 TPS65988DK 的 GPIO0和 GPIO1用于控制 TUSB546。
请告诉我您在 TPS65988DK 技术参考手册中使用的 GPIO 事件是什么?




您好 Fabio、



这些 GPIO 引脚/事件用于在连接 DisplayPort 器件或连接 USB 3.0器件时发出信号。
-> DisplayPort:事件41/42、DP_Mode_Selection_Event_Port x
-> USB3:事件39、40、USB3_Event_Portx
第三个 GPIO I 突出显示(连接到 FLIP)为 TUSB546提供 USB-C 电缆方向。
->此 GPIO 事件为#3/4、Cable_Orientation_Event_Portx

下面是配置工具中的 GPIO 事件示例。 遗憾 的是、GUI 和 TRM 并不总是为 GPIO 事件共享相同的名称、但它们通常足够接近、不会造成太大的混淆。
谢谢、此致、
Chris