请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS543820 您好!
我听说 Telcordia 标准要求引脚之间的距离为0.127mm 或更宽。 我想这里的"引脚之间的距离"是指相邻引脚的最近边缘。 在此、我想问一下 TPS543820的 VQFN-HR 封装是否满足此要求。
该距离可通过数据表中的封装图进行计算。 但是、我不知道该分钟。 距离、因为未指定引脚间距的容差。 我在这里的图片中展示了一个示例。
您能帮我计算最小值吗? VQFN-HR 封装的引脚边缘之间的距离?

此致、
横田新一