This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543820:最小 引脚之间的距离

Guru**** 2391125 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191332/tps543820-min-distance-between-pins

器件型号:TPS543820

您好!

我听说 Telcordia 标准要求引脚之间的距离为0.127mm 或更宽。 我想这里的"引脚之间的距离"是指相邻引脚的最近边缘。 在此、我想问一下 TPS543820的 VQFN-HR 封装是否满足此要求。

该距离可通过数据表中的封装图进行计算。 但是、我不知道该分钟。 距离、因为未指定引脚间距的容差。 我在这里的图片中展示了一个示例。

您能帮我计算最小值吗? VQFN-HR 封装的引脚边缘之间的距离?

此致、
横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Shinichi、

    引脚间距的容差远低于其他容差、几乎可以忽略不计。
    这就是工程图中未提供该图的原因。
    计算出的最坏情况0.2mm 就是引脚之间的最小距离、远低于所需的最小值0.127mm。

    希望这有道理。

    此致、

    Yitzhak Bolurian