您好!
客户将 TPS23756用于其系统、2个原型中出现了一些错误。
关于这2个异常原型、系统在最初一年正常工作、然后当 POE VDD 至 VSS 和适配器仍然正常工作、但 VB/VC 至 COM 没有电压、并且没有栅极信号输出。
原理图如下所示。 电路设计中是否存在任何可能导致此问题的问题?

谢谢。
维多利亚
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、 Victoria、
感谢您与我们联系!
VC - COM 是调节 VB 并提供栅极电压的+BIAS 的电压源。 因此、我怀疑这可能是根本原因。
提供 VC 的路径有两种:
第一。 为 VC 充电的集成电流源。 它在启动结束时结束。
2。 通过 辅助 绕组4-5为 VC 充电的外部电路。
我建议您首先检查#2问题:
1.检查 R168和 D14以查看是否因过热而损坏。 它们的封装是什么?
C63和 C95的电容是多少
3.您是否可以使用示波器提取 VC-COM 的波形? 这将对我们查找原因非常有帮助。
此外、您能否发送具有更高分辨率的图片的 pdf 版本? 我无法清楚地看到组件参数。 谢谢。
此致、
Diang