This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23756:24W 应用

Guru**** 2514515 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190771/tps23756-24w-application

器件型号:TPS23756

您好!

客户将 TPS23756用于其系统、2个原型中出现了一些错误。

关于这2个异常原型、系统在最初一年正常工作、然后当 POE VDD 至 VSS 和适配器仍然正常工作、但 VB/VC 至 COM 没有电压、并且没有栅极信号输出。  

原理图如下所示。 电路设计中是否存在任何可能导致此问题的问题?

谢谢。

维多利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Victoria、

    感谢您与我们联系!

    VC - COM 是调节 VB 并提供栅极电压的+BIAS 的电压源。 因此、我怀疑这可能是根本原因。

     提供 VC 的路径有两种:  

    第一。 为  VC 充电的集成电流源。 它在启动结束时结束。

    2。 通过 辅助 绕组4-5为 VC 充电的外部电路。  

    我建议您首先检查#2问题:  

    1.检查 R168和 D14以查看是否因过热而损坏。 它们的封装是什么?  

    C63和 C95的电容是多少

    3.您是否可以使用示波器提取 VC-COM 的波形? 这将对我们查找原因非常有帮助。

    此外、您能否发送具有更高分辨率的图片的 pdf 版本? 我无法清楚地看到组件参数。 谢谢。

    此致、

    Diang

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    我想更新此主题并通过电子邮件进一步沟通、因为此案例可能与 IC 故障有关。  

    谢谢。

    维多利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victoria、

    感谢您通过电子邮件与我联系。 我将通过电子邮件回复并关闭此主题。

    此致、

    Diang