This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543320:MODE 引脚电阻器

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191323/tps543320-mode-pin-resistor

器件型号:TPS543320

目标模式电阻为243k。  可以使用249k 吗?  是否有与这些电阻器相关的容差值?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    不能、249k 时不能用作模式电阻。 数据表第7.3.8节"模式引脚"中要求使用1%或更高容差的电阻器。  

    希望这对您有所帮助、

    谢谢、

    Nancy