This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61202:电压峰值

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: INA180, TPS61202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191265/tps61202-voltage-peaks

器件型号:TPS61202
主题中讨论的其他器件:INA180

大家好、

您能在下面帮助我们解决客户的问题吗?

在更换蓄电池时会考虑正负电势差。

请参阅随附的时间表

为了吸收电压峰值、我们需要添加 WE-TVS 二极管。 (824031815)

我想知道这是否足以应对负电压峰值、因为二极管的正向电压为0.6V

查看 INA180和 TPS61202DRCR 的数据表、可以看到最大值 负电压为0.3V

问题是:使用 TVS 二极管的电压保护是否足够。

如果这还不够、请告知我如何能够最好地保护电路免受电压峰值的影响。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我认为通常不应出现负电压、因为输入是电池。 您知道什么情况会导致负电压吗?

    此外、该 TVS 可能对负电压保护没有很大帮助。 0.6V 正向电压是典型值、但根据该 TVS 的 D/S、最大值约为1V。

    对于 TPS61202、我们在每个引脚中都有内部 ESD 二极管、当存在持续时间约~ns 的高负电压脉冲时、它可以保护芯片。

    此致、

    Nathan