This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54140A:COMP 引脚周围部件配置规则

Guru**** 2502475 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191310/tps54140a-comp-pin-surrounding-parts-configuration-rules

器件型号:TPS54140A

大家好、

当 TPS54140ADGQR 和 TPS54240DGQR 负载相同的1.5A 时、
COMP 引脚的周围器件配置是否可以使用与 TPS54140DGQR 相同的设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin、

    COMP 引脚组件 与频率和 VinVout 条件有很大关系,从 SCH 看,FSW 不是相同的,因此该补偿不能使用相同的值,

    Elena