This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28781:DC/DC 隔离式30W 5V 输出

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28781EVM-053, UCC28781, UCC28782, UCC28781-Q1, UCC5304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190556/ucc28781-dc-dc-isolated-30w-5v-output

器件型号:UCC28781
主题中讨论的其他器件: UCC28782UCC5304

您好!

我希望设计 具有以下规格的:

输入电压:30V 至200V (如果太宽、可通过两个选项实现:30V 至90V、80V 至200V)

输出电压:5V 6A

目前、我关注  是 UCC28781EVM-053设计。 在此 TI 的设计中、输出设计为15V-4A。

我尝试在 WEBENCHRegistered 电源设计器上搜索型号,但 P/N UCC28781不支持。

请支持并向我发送具有5V-6A 输出的新设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:  

    感谢您关注 UCC28781 ZVS 反激式控制器。  

    遗憾 的是、TI 目前还在为该器件提供重要的设计文档。  设计工具正在进行中、但我无法预测进度。  
    但目前、我建议使用 UCC28782 Excel 设计计算器 https://www.ti.com/lit/zip/sluraz0 作为替代工具。  
     使用 UCC28781进行设计与 UCC28782类似、只是没有有源钳位子电路、 没有升压级选项、也没有次级侧谐振。   

    在-782工具中、我建议 将高侧 FET 的导通电阻表征为1兆欧姆、电容表征为0pF。  Vxh 值无关紧要;使用1V。  
    对于钳位电容值、我建议输入建议的值(即使实际上没有 Cclamp)、只是为了使工具"满意"。  

    我认为 UCC28781可以在一个设计中在30V 至200V 的电压范围内工作。  这个范围(200V/30V= 6.7:1)只比通常的"通用线路" Vbulk 范围(375V/70V = 5.4:1)宽一点。  
    我假设这些是直流输入电压、而不是交流电。  您可能可以使用额定电压为400V 的初级 MOSFET 和额定电压为50-60V 的 SR FET。   

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    我忘记了 UCC28781目前只有两个版本:UCC28781-Q1和 UCC28781A。   
    UCC28781-Q1器件的所有数据表特性均已启用、符合 AEC-Q100标准、适用于汽车应用。   
    UCC28781A (针对音频应用进行了更多定制)不符合汽车标准、因此价格更便宜、但禁用了两个功能:

    UCC28781A 中禁用了开关频率抖动。   
    2.   UCC28781A 中禁用过功率保护(OPP)。  

    如果您的项目需要这些功能中的任何一个或两个、则必须使用 UCC28781-Q1、或者、TI 必须开发并认证新器件版本。  启用这两个功能非常简单、但要为 通用版本确定新器件、需要一些时间和引人注目的业务案例才能推动该功能的发展。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich Georgke、您好!

    感谢 您的支持!

    是的、我看到了 UCC28782和 UCC28781相同的计算。  

     在 UCC28781EVM-053 设计中、变压器的使用方式为 P/N: RLTI-1431的 使用方式为 P:S:A = 6.6:1:1 ~ 6.7:1:1。

    我不下载 RTI-1431的规格 。

    我们计划设计单侧 PCB, 您能推荐一个变压器的器件型号吗?  

    最好的器件可以通过慕斯或 Wurth 在线购买。  

    使用的栅极驱动器具有 P/N: UCC5304DWV。  遗憾的是、VDD 的范围为6V-18V、 我希望输出为5V。  

    我曾尝试在 TI 上寻找隔离式栅极驱动器、但找不到合适的器件。 您能推荐一个变压器的零件号吗?

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:  

    不太可能有一个现成的变压器与您的应用相匹配、而且我无法搜索其中一个。  
    通常、需要定制设计来优化从设计计算器获取的参数。  

    要为 UCC5304提供5V 输出、您可以指定另一个次级绕组、使主5V 输出绕组的匝数翻倍。  可提供大约10V 的电压来偏置隔离器、并为 MOSFET 提供良好的栅极驱动电压。   

    此致、
    Ulrich