Other Parts Discussed in Thread: UCC28781EVM-053, UCC28781, UCC28782, UCC28781-Q1, UCC5304
主题中讨论的其他器件: UCC28782、 UCC5304
您好!
我希望设计 具有以下规格的:
输入电压:30V 至200V (如果太宽、可通过两个选项实现:30V 至90V、80V 至200V)
输出电压:5V 6A
目前、我关注 的 是 UCC28781EVM-053设计。 在此 TI 的设计中、输出设计为15V-4A。
我尝试在 WEBENCH 电源设计器上搜索型号,但 P/N UCC28781不支持。
请支持并向我发送具有5V-6A 输出的新设计。