This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:关于更换电池时的电池配置文件选择

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27520-G4, GPCCHEM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190245/bq27520-g4-about-cell-profile-selection-when-replacing-the-battery

器件型号:BQ27520-G4
主题中讨论的其他器件: GPCCHEM

你好

我正在开发一个假设电池更换的应用。
bq27520-G4安装在系统侧。
我按照以下步骤评估了电量监测计、但似乎未正确选择电池。


第一步: 将.bqfs 文件写入电量监测计
第二步: 插入降级的电池并执行充电/放电循环,以确认 FCC 值降低
第三: 执行10个充电/放电周期,以确保充分学习
第四步: 插入新电池并验证 FCC 值是否接近默认值,验证电池组选择是否正确。

在第4个实现之后、FCC 值不会接近默认值、而监控 IC 似乎会识别插入了降级的电池。
如果您有什么解决方法或原因、请告诉我吗?

注释  
①假设用户在发货后插入降级的电池。
②在使用 GPC 工具获取 Chem ID 后、执行了学习周期。
③快速 Qmax 特性
④ FCC 值的默认值约为3000mAh
⑤ 降级电池的 FCC 值约为2200~2400mAh


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编程的正确化学成分。 GPCCHEM 报告中为化学 ID 指定的最大误差是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirsh

    我选择了 Chem ID 3608。
    有关 Chem ID 3608的最大误差、请参阅随附的报告。
    e2e.ti.com/.../3542.GPC_5F00_report.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以读取 ApplicationStatus() LU_ Prof 位来判断电池检测到的配置文件。

    请确认图像包含 Pack0和 Pack1 Ra/Rax 表的更新值、以匹配新电池和旧电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirsh。
    我将检查 LU_Prof 位。
    谢谢你。

    如果引用的包错误、我是否可以将其更改为引用任何包信息?
    这是因为发送 OCV 命令的方法不能从系统端引用任何数据包。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会检查两个配置文件是否都正确编程