主题中讨论的其他器件: GPCCHEM
你好
我正在开发一个假设电池更换的应用。
bq27520-G4安装在系统侧。
我按照以下步骤评估了电量监测计、但似乎未正确选择电池。
第一步: 将.bqfs 文件写入电量监测计
第二步: 插入降级的电池并执行充电/放电循环,以确认 FCC 值降低
第三: 执行10个充电/放电周期,以确保充分学习
第四步: 插入新电池并验证 FCC 值是否接近默认值,验证电池组选择是否正确。
在第4个实现之后、FCC 值不会接近默认值、而监控 IC 似乎会识别插入了降级的电池。
如果您有什么解决方法或原因、请告诉我吗?
注释
①假设用户在发货后插入降级的电池。
②在使用 GPC 工具获取 Chem ID 后、执行了学习周期。
③快速 Qmax 特性
④ FCC 值的默认值约为3000mAh
⑤ 降级电池的 FCC 值约为2200~2400mAh