This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:BQ7791500PWR

Guru**** 2580575 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190348/bq77915-bq7791500pwr

器件型号:BQ77915

e2e.ti.com/.../Elmantech-vol3-bms.PDF

大家好。

我使用 BQ7791500PWR 设计了3s 2p 电池。 IC 正常工作、但偶然间我接触了 PACK+和 BAT+、因此 DSG 和 CHG 引脚变为低电平。 然后我将其修复、它们开始提供9V 电压(电池电压为10.27)、但我的 FET 不工作。FET 的源极电压为0伏。 栅极电压均为9V。 LD、VTB、TS、OCDP 引脚都为0V。 我控制了电路上的所有连接。 不存在短路情况。 如何解决此问题?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alperen、

    我看不到部件因同时触摸 PACK+和 BAT+而损坏的任何原因。 这些是相同的节点。

    如果栅极电压为9V、则看起来 IC 仍在工作。 我假设 FET 本身可能会损坏? 您可以确认吗?

    我从原理图中注意到、您有 BAT -直接连接到 VSS。 您是否将 BAT 的高电流路径与 VSS 分离? 我们建议通过并网或0欧姆电阻器将 BAT-连接到 VSS、以将高充电路径与保护器的低电流分开。 如 BQ77915EVM 原理图所示。  

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis 先生、

    感谢您的回复。 我也看不到、但确实发生了这种情况。

    我测试了 OV 和电池平衡条件。 FET 工作得很好。 我设计了该系统两次。 起初、我观察到电池组+和电池组-之间的电压超过9伏、它们在 OV、UV 和电池平衡条件下工作。现在 DSG 引脚几乎为低电平(70 mV)。 我犯了同样的错误、其中两个(电池连接失败)、它们的行为与此类似。因此、我尝试重新启动不应处于低电平的 IC 引脚。 我需要您对此主题的帮助。

    我没有分开,也不知道怎么做。 我将更仔细地检查 BQ77915EVM 数据表。  

    此致、  

    Alperen Necdet Ilhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alperen、

    我不太理解器件是如何损坏的? 您能否澄清一下器件的奇怪行为是什么? 器件根本不能损坏、可能触发了保护。

    如果 DSG 较低、原因有很多、请参阅 表9-5。 数据表中的故障条件、状态和恢复方法

    BQ77915EVM 类似、分离接地端并在单点连接非常重要。 BAT-通过网接(NT1)连接到 VSS。

    您需要将高电流路径与低电流路径分开。 这还将提供稳健性、以防止可能损坏器件的 ESD 冲击。 这也是我们在 FET 上添加两个串联电容器以实现 ESD 电流的原因。 但如果没有隔离地并且没有一条直接的路径、这些就会变得有点无用。 以下文档(尽管适用于不同的器件系列)介绍了一些在此处有用的 ESD 注意事项:SLUA368

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis 先生、

    首先、我将电池电缆连接到电路的正确位置、但在我的第一个原型中、当我连接 B1电缆时、我意外地将 B1电缆连接到 B2电缆、因此最有可能触发 IC 保护。 我也在另一个上发生了连接错误(我不确定在我的第二个原型中是否完全接触了 PACK+、它显示了相同的行为。 我不确定是否将 PACK+电缆完全接触到 BAT+电缆、可能我接触到 B2)、但我认为 IC 未损坏。

     

    为了供您参考,我测试了我的第二块 BMS 卡以进行 UVP 观察。 IC 工作正常。 以上是我的结果。 您对结果有何看法?

    我希望更高效地使用锂离子电池组。 我应该选择 BQ7791500而不是 BQ7791501吗?

    非常感谢您提供的信息。

    此致、

    Alperen Necdet Ilhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aperen、您好!

    我明白、是的、最有可能触发保护。 很高兴听到 IC 未损坏!

    测试对我来说看起来不错。

    您选择哪种 IC 取决于您的要求和电池建议。 两个器件都具有不同的 OVP/UVP、OCD/OCC 阈值、因此您必须选择最适合您的要求/需求的器件。 阅读数据表并查看差异。

    还强烈建议阅读 数据表的第10节"应用和实施"、有一些好的建议和设计示例可以为您提供帮助。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis 先生、

    好的、我明白了。我决定将 BQ7701506 (锂离子电池底部电压为2.5V、具有2.5 uVP、因此我选择更高效地使用电池组)与 BMS 充电器配合使用、因此我需要对 IC 进行操作以防止 OVP。 我想我可以通过分别向 VC1、VC2和 VC3添加4V、8V 和12V 齐纳二极管来进行操作。  BQ7791506的主要特性是电池平衡和 UVP。   我想使用我在数据表中看到的图9-2和图9-3应用来改善电池平衡、但正如您在5节电池组中看到的那样、您可以通过激活 CBI 引脚来使用相同的值来平衡3节电池组 连接到 VSS? 如果我可以使用相同的形式,我是否选择 N-MOS 或 P-MOS?(我认为 N-MOS)。

    e2e.ti.com/.../vol_5F00_4-bms.PDF

    此致、

    Alperen Necdet Ilhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aperen、您好!

    这似乎不好。 添加齐纳二极管将不起作用。

    您应该选择一个不会从正常电池电压触发 OVP 的器件。  

    对于外部电池平衡、3s 应该可以、但您绘制的电路不正确。 电阻器应位于 FET 的栅极-源极之间。 尽管对于不同的器件、您的外部电池平衡电路应与图2-2相似。 《使用 BQ769x2电池平衡的外部 N 沟道 FET 的平衡电路》应用手册。  

    我们倾向于将 N 沟道 FET 更常用于外部电池平衡、但 P 沟道 FET 也可以。 下面是一个参考设计、您可以将其用作外部电池平衡电路的示例: TIDA-010030

    此致、

    Luis Hernandez Salomon