请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25895 主题中讨论的其他器件:BQ25890、
您好、TI、
BQ25890和 BQ25895之间的区别是什么、建议在新设计中采用这种区别。
谢谢、
Rahul。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Rahul、
这两个器件非常相似。 主要区别在于、BQ25895专为 PMID 而非 VBUS 的 OTG 输出而设计。 这对于电池组应用或类似系统非常有用。 BQ25895还具有3.1A 的 OTG 输出电流(BQ25890具有2.4A OTG 输出)。
请参阅两个数据表中被称为"典型应用"的部分、以了解差异的可视化。
另请查看 单节降压窄 VDC 开关电池充电器的选择 、了解我们目录中的更多信息。


此致、
James