This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:BQ76942电池电压断开测试

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942, BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185544/bq76942-bq76942-cell-voltage-disconnection-test

器件型号:BQ76942
主题中讨论的其他器件: BQ76952

你(们)好

客户使用 BQ76942进行设计。 它们执行电池电压断开测试。

问题1:电芯1和电芯3的采样电路断开、电压波动与电芯2/4/5的电压波动不一致。 为什么电压会出现这种异常变化? 断开电压的变化是什么? 下面是 VC1和 VC3断开连接的数据。

 VC1断开连接

 VC3断开连接

 VC1断开电池1和电池2的电压变化

 VC3断开电芯3和电芯4的电压变化

问题2:断开连接后如何收集电池电压? 如何分析和计算电芯电压? (未启用余额)

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    BQ76952具有开路功能、可在 电池组中的电池与  BQ76952之间的电池连接断开时保护电池组。

    为了检查这一点、小电流源在每个电芯和 VSS 之间定期运行。 这将导致断开连接的电池及其上方的电池的电压发生变化。 尽管对于不同的器件、我还是介绍了在以下 e2e 线程中发生开路情况时电压如何受到影响:

     (+) BQ77216:BQ77216在线运行-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    该线程可能有助于了解电压如何受到影响。

    但是、对于 BQ76952、功能会有所不同、没有直接的开路故障或警报、 断开连接的电池会 降低电压 、最终在该特定电池上触发电池欠压保护故障、并在其上方的电池上触发电池过压保护故障。 这些将显示在您的电池测量中。  您可以在技术参考手册的第5.3.24节"电池开路"中详细了解开路功能的工作原理以及如何配置开路

    本节还介绍了如何在不需要时完全禁用开路保护。

    希望这对您有所帮助

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Luis Hernandez Salomon

    感谢你的帮助。

    当 VC1和 VC3断开连接时、与正常电压相比、上一个串联的电压降低了几百 mV。

    我想知道如何 计算电压变化。

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    我只想问、电池本身是否断开连接? 还是仅连接到 IC?

    是否同时断开 VC1和 VC3?

    我们没有确定的电压变化计算方法。  

    e2e i 共享提供了一个示例、说明当电池断开连接时、电压应如何变化。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Luis Hernandez Salomon

    感谢您的回复。

     其他系列的电池断开连接是一致的。 VC1的断开与其他 VC1的断开连接不同。 我已移除 VC1的环境组件。

    我想知道 VC1的 IC 内部电路是否不一致?

    正在等待您的回复。

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    为确保器件正常运行、需要始终连接电芯1。 由于未连接、器件可能未显示正确的值。

    我无法确切地说它在被删除时的行为。 但这可能是断开它与其他器件的原因。  

    您能否澄清一下"移除环境组件"的含义?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Luis Hernandez Salomon

    感谢您的回复。

    我想知道为什么电池1需要始终连接?

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    我不确定器件在未连接时的行为、但器件的设计是始终连接电池1、电池2和电池16输入。 有些事情可能不能正常工作,否则,我不能说什么。

    但是、我刚刚使用电路板对电池1施加开路条件、测试了电池1/电池2电压。 电池1电压下降、而电池2电压增加、这正是我所期望的。 查看您的数据、这在删除单元格1或单元格3时似乎是一致的。 因此、在我看来、断线功能按预期工作。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon