主题中讨论的其他器件: BQ76952
你(们)好
客户使用 BQ76942进行设计。 它们执行电池电压断开测试。
问题1:电芯1和电芯3的采样电路断开、电压波动与电芯2/4/5的电压波动不一致。 为什么电压会出现这种异常变化? 断开电压的变化是什么? 下面是 VC1和 VC3断开连接的数据。
VC1断开连接
VC3断开连接
VC1断开电池1和电池2的电压变化
VC3断开电芯3和电芯4的电压变化
问题2:断开连接后如何收集电池电压? 如何分析和计算电芯电压? (未启用余额)
谢谢
星号
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
客户使用 BQ76942进行设计。 它们执行电池电压断开测试。
问题1:电芯1和电芯3的采样电路断开、电压波动与电芯2/4/5的电压波动不一致。 为什么电压会出现这种异常变化? 断开电压的变化是什么? 下面是 VC1和 VC3断开连接的数据。
VC1断开连接
VC3断开连接
VC1断开电池1和电池2的电压变化
VC3断开电芯3和电芯4的电压变化
问题2:断开连接后如何收集电池电压? 如何分析和计算电芯电压? (未启用余额)
谢谢
星号
尊敬的 Star:
BQ76952具有开路功能、可在 电池组中的电池与 BQ76952之间的电池连接断开时保护电池组。
为了检查这一点、小电流源在每个电芯和 VSS 之间定期运行。 这将导致断开连接的电池及其上方的电池的电压发生变化。 尽管对于不同的器件、我还是介绍了在以下 e2e 线程中发生开路情况时电压如何受到影响:
(+) BQ77216:BQ77216在线运行-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛
该线程可能有助于了解电压如何受到影响。
但是、对于 BQ76952、功能会有所不同、没有直接的开路故障或警报、 断开连接的电池会 降低电压 、最终在该特定电池上触发电池欠压保护故障、并在其上方的电池上触发电池过压保护故障。 这些将显示在您的电池测量中。 您可以在技术参考手册的第5.3.24节"电池开路"中详细了解开路功能的工作原理以及如何配置开路。
本节还介绍了如何在不需要时完全禁用开路保护。
希望这对您有所帮助
此致、
Luis Hernandez Salomon
尊敬的 Star:
我不确定器件在未连接时的行为、但器件的设计是始终连接电池1、电池2和电池16输入。 有些事情可能不能正常工作,否则,我不能说什么。
但是、我刚刚使用电路板对电池1施加开路条件、测试了电池1/电池2电压。 电池1电压下降、而电池2电压增加、这正是我所期望的。 查看您的数据、这在删除单元格1或单元格3时似乎是一致的。 因此、在我看来、断线功能按预期工作。
此致、
Luis Hernandez Salomon