This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS536C7:输出电压阶跃值

Guru**** 2528120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190592/tps536c7-vout-step-value

器件型号:TPS536C7


您好!

IAM 尝试计算输出电压的离散(STEP)变化、我可以使用 I2C 应用该变化。
但该 IC 的数据表对我没有帮助。
根据数据表、(20h) VOUT_MODE 具有一个值- 16h。 (我不知道为什么需要它)
使用(21h) VOUT_COMMAND (16位)、用户可以设置 VDAC 的输入数据值、但其输出范围开始为0、25V (无外部分频器等)。
如果我将(21h)设置为0x0000或0xFFFF、例如、设置为0x1501和0x1502、我会得到什么 Vout?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:  

    LSB 值为1mV。 还请记住这一点。  

    最棒的

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Ryan!

    1、880 V 等于0b0111 0101 1000?  (Vout_MAX = 1、88)

     VOUT_MAX = 1、88...5.5时、LSB 值也是1mV?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:  

    是的。  

    最棒的
    Ryan