请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS536C7
您好!
IAM 尝试计算输出电压的离散(STEP)变化、我可以使用 I2C 应用该变化。
但该 IC 的数据表对我没有帮助。
根据数据表、(20h) VOUT_MODE 具有一个值- 16h。 (我不知道为什么需要它)
使用(21h) VOUT_COMMAND (16位)、用户可以设置 VDAC 的输入数据值、但其输出范围开始为0、25V (无外部分频器等)。
如果我将(21h)设置为0x0000或0xFFFF、例如、设置为0x1501和0x1502、我会得到什么 Vout?