This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74401:Vbias 是否可以高达5.5V?

Guru**** 2515365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189941/tps74401-can-vbias-go-up-to-5-5v

器件型号:TPS74401

大家好、

我想澄清 Vbias 范围。 数据表描述了两种不同的值。  我是否可以知道两个表是如何指示两个不同的最大值的?  

6.5中的表显示了前行中的 Vbias = 5.0V。 当 Vbias = 5.0V 时、您能帮助详细说明2.375~5.25V 范围意味着什么吗?

客户的最终问题是他们是否可以应用高达5.5V 的 Vbias。  

谢谢、

Ella

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、  

    我对延迟回复表示歉意。 我是 ooo。  

    感谢您分享此信息。 除非另有说明、否则 Vbias = 5.0V 是测试每个参数的值。  例如、电流限制在 Vbias = 5.0V 的条件下进行测试、因此类似地、2.375至5.25V 的 Vbias 范围可使用 Ven=1.1V、Vin= Vout+0.3V Cin=Cbias = 0.1uF、Cout=10uF、Iout=50mA、Tj =-40至125进行测试。  

    这意味着在这些特定的给定条件下、2.375V 至5.25V  是测量/测试 Vbias 的范围、但 Vbias 仍可在表6.3中所示的建议工作条件下工作。  

    我将与团队讨论这一点、以确保理解正确并进行双重检查。  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar:

    有更新吗?

    到目前 为止、我已经从您的意见中了解到了;Vbias 引脚可在不损坏的情况下达到5.5V、但我们无法保证数据表中列出的电气规格。 因此、对于客户用例、建议将 Vbias 电源限制为5.25V。

    请告诉我这是否是针对客户的正确指导。

    谢谢、

    Ella

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、  

    在与团队一起审核后、不应担心最高5.5V 的电压。 这是一款非常可靠的器件、在 Vbias = 5.5V 时运行时应该是安全的。  

    以下是解释为什么使用5.25V 的类似主题: (2) TPS74401:TPS74401 Vbias 数据表冲突-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛。

    我对这种混乱表示歉意。 我将看到我们可以从最后开始做些什么,以避免今后的混乱。  

    最棒的  

    Edgar Acosta