大家好、
我想澄清 Vbias 范围。 数据表描述了两种不同的值。 我是否可以知道两个表是如何指示两个不同的最大值的?


6.5中的表显示了前行中的 Vbias = 5.0V。 当 Vbias = 5.0V 时、您能帮助详细说明2.375~5.25V 范围意味着什么吗?
客户的最终问题是他们是否可以应用高达5.5V 的 Vbias。
谢谢、
Ella
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我想澄清 Vbias 范围。 数据表描述了两种不同的值。 我是否可以知道两个表是如何指示两个不同的最大值的?


6.5中的表显示了前行中的 Vbias = 5.0V。 当 Vbias = 5.0V 时、您能帮助详细说明2.375~5.25V 范围意味着什么吗?
客户的最终问题是他们是否可以应用高达5.5V 的 Vbias。
谢谢、
Ella
您好、Ella、
我对延迟回复表示歉意。 我是 ooo。
感谢您分享此信息。 除非另有说明、否则 Vbias = 5.0V 是测试每个参数的值。 例如、电流限制在 Vbias = 5.0V 的条件下进行测试、因此类似地、2.375至5.25V 的 Vbias 范围可使用 Ven=1.1V、Vin= Vout+0.3V Cin=Cbias = 0.1uF、Cout=10uF、Iout=50mA、Tj =-40至125进行测试。
这意味着在这些特定的给定条件下、2.375V 至5.25V 是测量/测试 Vbias 的范围、但 Vbias 仍可在表6.3中所示的建议工作条件下工作。
我将与团队讨论这一点、以确保理解正确并进行双重检查。
最棒的
Edgar Acosta
您好、Ella、
在与团队一起审核后、不应担心最高5.5V 的电压。 这是一款非常可靠的器件、在 Vbias = 5.5V 时运行时应该是安全的。
以下是解释为什么使用5.25V 的类似主题: (2) TPS74401:TPS74401 Vbias 数据表冲突-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛。
我对这种混乱表示歉意。 我将看到我们可以从最后开始做些什么,以避免今后的混乱。
最棒的
Edgar Acosta