主题中讨论的其他器件: BQ25570EVM-206
您好!
我们使用 BQ25505升压充电器为辅助电池充电。
测试设置说明如下所示:
2.75V 放电电池连接在 VBAT_SEC 引脚上。
VIN_DC 由工作台电源单元提供、电压为3.3V 和0.5A。
VSTOR 输出直接连接到电路板上的 VOC_SAMP 引脚。
VREF_SAMP 被连接至一个低泄漏10nF 电容器。
通过电阻器驱动器进行适当的偏置设置后、我们仍然看不到电池的充电电流。 在这种情况下、我们观察到以下情况:
Vref_SAMP 是16秒周期信号、脉宽约为300ms、振幅约为2.10V。
2、VOC_SAMP 和 VBAT_SEC 信号波形相似-这两种波形都是具有16秒可重复性的脉动序列、峰值为4.20V、在300毫秒内降至3.20V。
我们没有 BQ25505 EVM。 但是、当使用 BQ25570EVM-206复制设置时、电池充电峰值电流为40mA。
您能否帮助我们了解 BQ25505器件的这种行为-为什么电池未充电?
VREF_SAMP 信号是否需要为静态信号、而不是脉动信号? 目前、连接了10nF 电容器、您是否看到电容器增加了?