This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQSTUDIO:无法设置终止电压2800mV

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27421-G1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190508/bqstudio-cannot-set-terminate-voltage-2800mv

器件型号:BQSTUDIO
主题中讨论的其他器件:BQ27421-G1

大家好、

我的客户一直在使用 BQSTUDIO 评估 BQ27421-G1。 但是、他无法将终止电压设置为低于2900mV。   

框颜色会变为红色、如下图所示。 是否可以设置我的客户想要使用的终止电压2800mV?

此致、

山本顺锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Shunsuke、

    只要 客户 使用的电池化学物质允许、就可以将终止电压设置为2800mV。  

    在上图中、我看到800mV。 对于 大多数电池而言、低于2000mV 的任何值都被视为不安全区域、通常在该区域设置 UV 保护。

    请确保它们也在"Data Memory"选项卡中将"Terminate Voltage"设置为2800mV。

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose-San、

    感谢您回复我的消息。 它看起来像800mV 的原因是电流位置。 当 Cusrsur 位置位于左侧时、它看起来像280。 当光栅位置为右侧时、它看起来像800。 因此输入为2800mV。 您是否知道造成这种情况的原因?

    此致、

    山本顺锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Shunsuke、

    BQStudio 可能采用800mV 而不是2800mV。 我自己尝试过这种方法、如果输入800mV、我会得到一个红色数字、如果输入2800mV、它就会消失。

     客户是否 使用最新版本的 BQStudio? 有两个版本(稳定和测试)。 我建议同时安装这两个软件、并查看问题是否 消失。  

    800mV 时的误差


    2800mV 时无误差


    请安装测试版本 单击此处


    此致、
    何塞·库瑟