主题中讨论的其他器件:BQ27421-G1、
大家好、
我的客户一直在使用 BQSTUDIO 评估 BQ27421-G1。 但是、他无法将终止电压设置为低于2900mV。
框颜色会变为红色、如下图所示。 是否可以设置我的客户想要使用的终止电压2800mV?
此致、
山本顺锡
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户一直在使用 BQSTUDIO 评估 BQ27421-G1。 但是、他无法将终止电压设置为低于2900mV。
框颜色会变为红色、如下图所示。 是否可以设置我的客户想要使用的终止电压2800mV?
此致、
山本顺锡
您好、Shunsuke、
BQStudio 可能采用800mV 而不是2800mV。 我自己尝试过这种方法、如果输入800mV、我会得到一个红色数字、如果输入2800mV、它就会消失。
客户是否 使用最新版本的 BQStudio? 有两个版本(稳定和测试)。 我建议同时安装这两个软件、并查看问题是否 消失。
800mV 时的误差
2800mV 时无误差
请安装测试版本 单击此处
此致、
何塞·库瑟