This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:输出电压范围

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190264/lm27762-output-voltage-range

器件型号:LM27762

各位专家、您好!

我的客户询问有关输出电压范围的问题。

根据数据表、负输出电压范围为-1.5V 至-5V、但可以使用-1.3V 吗? 没有关于评级的信息

此致、

奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    不建议在-1.5V 至-5V 的数据表输出电压范围之外使用该器件。  您能否考虑在反相降压/升压配置中使用降压转换器、如本应用手册 slyt286所示? 您能告诉我这里的终端设备是什么、-1.3V 为什么供电吗?

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    感谢您的回复。 EE 是机器视觉摄像机、-1.3V 用于为传感器供电。  

    您是否有替代电荷泵 IC? 布板空间有限、因此他们需要简单的解决方案、而不是开关稳压器。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    我检查了我们的稳压电荷泵产品系列、但没有找到任何支持-1.3V 输出的产品。 如果传感器的电流消耗很低、您可以考虑在输出端添加一个电阻分压器、以便将-1.5V 降至-1.3V。 另一种选择是在输出端添加一个超小解决方案尺寸的 LDO 来执行降压。

    此致、

    瓦伦