请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM27762 各位专家、您好!
我的客户询问有关输出电压范围的问题。
根据数据表、负输出电压范围为-1.5V 至-5V、但可以使用-1.3V 吗? 没有关于评级的信息
此致、
奥斯汀
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家、您好!
我的客户询问有关输出电压范围的问题。
根据数据表、负输出电压范围为-1.5V 至-5V、但可以使用-1.3V 吗? 没有关于评级的信息
此致、
奥斯汀