请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5170EVM-BIDIR 你好
我使用的是 LM5170EVM-BIDIR、我的系统是在 LV 端口提供24V 电压、并在 HV 端口提供10欧姆电阻器的负载。 我使用的是10欧姆的电阻器、而不是 E-LOAD。 它将对参数进行任何更改。 我需要考虑哪些参数。 我的输出为6A、48V
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
我使用的是 LM5170EVM-BIDIR、我的系统是在 LV 端口提供24V 电压、并在 HV 端口提供10欧姆电阻器的负载。 我使用的是10欧姆的电阻器、而不是 E-LOAD。 它将对参数进行任何更改。 我需要考虑哪些参数。 我的输出为6A、48V
谢谢