This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:LM5170-Q1-Boost 运行模式- E 负载

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170EVM-BIDIR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190162/lm5170evm-bidir-lm5170-q1-boost-operation-e-load

器件型号:LM5170EVM-BIDIR

你好

我使用的是 LM5170EVM-BIDIR、我的系统是在 LV 端口提供24V 电压、并在 HV 端口提供10欧姆电阻器的负载。 我使用的是10欧姆的电阻器、而不是 E-LOAD。 它将对参数进行任何更改。 我需要考虑哪些参数。 我的输出为6A、48V  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammad、

    如果该线程看起来与上一个线程重复、我将关闭该线程。

    此致、

     Stefan