This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25303J:温度感应分压器计算

Guru**** 2505415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25303J

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188717/bq25303j-temperature-sensing-voltage-divider-calculations

器件型号:BQ25303J

您好、TI 支持!

我希望在 BQ25303J 中实现温度传感。 我目前正在使用数据表中的公式来计算 TS 引脚的分压器电路-下图。  

我无法确定电阻器值。 目的是在 连接在 TEMP_SENSE 和 GND 之间的电路中使用该热敏电阻(此处)。  

我已经制作了一个电子表格来计算这些值、但是、我似乎获得的值与 数据表中指定的值不同 (如第17和18页所示)。  

我希望在20°C 至60°C 的温度范围内运行。  

您是否可以帮助我计算出这个值。 我不确定我的计算出了什么错误...

此致、

陈英年

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利

    让我们检查一下、然后返回给您。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利

    有关 RT1和 RT2计算工具、请参阅 http://www.ti.com/lit/zip/slurax7。 虽然它是为 BQ2589x 开发的、但原理 相似、只需稍作更改即可用于 BQ2530x。  如果 RT1或 RT2为负值、则热敏电阻不工作、请尝试另一个热敏电阻。  


    谢谢、

    宁。