This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:电源管理论坛

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, BQ25792, TPS25750EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185276/tps25750-power-management-forum

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: BQ25792

您好!

我设计了一个基于 TPS25750和 BQ25792的电路板、用于为4节电池充电。
它工作正常、但我注意到电路板始终以5V 和1.2A 的电压为电池充电。  
我认为存在一些设置问题、我无法设置、因为我从未看到 PD 控制器在任何更高的电压或电流下进行协商。
它的行为类似于恒定输入。
如果是这种情况、则会浪费 PD 控制器的全部功能。
我需要帮助才能找到问题。
我在 USB C 端口上连接了两种不同类型的 PD 充电器和两种不同类型的 PD 测试仪、但结果相同。

这意味着测试结果和充电器没有问题。 这与 PD 控制器有关。
我还可以私下分享实际原理图、但它几乎与此 EVM 板类似、除了我省去了5V 和3V3转换器、因为我希望始终在灌电流模式下使用它。
我还想知道电池电量耗尽的情况。 这意味着什么?

谢谢
www.ti.com/.../TIDA-050047

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    您当前如何配置设备? 使用 GUI、您可以将器件配置为仅接收、并将协商更改为能够接收高达100W (20V、5A)的功率。

    请观看此视频、了解如何使用 GUI 配置器件: https://www.youtube.com/watch?v=_y61fyUjo9E

    当没有电池或电池电量耗尽时、支持电池电量耗尽情况、PD 将从 VBUS 接收电源以运行。 在电池电量耗尽或 CC 引脚上无电池情况下、该器件将呈现 Rd、以便作为系统运行的灌电流。  

    非常尊重、

    Brandon Beader

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好
    感谢您的回复。
    是的、我使用 GUI 完美地配置了所有内容、并使用 AAVARDAK 刷写 EEPROM、但我从未找到 PD 控制器在更高的电平下协商电压、两个电流都不会变为更高的值。 它的运行方式类似于恒定电源。

    关于电池电量耗尽、电池始终与电路板连接、但我认为由于某些连接、电路板的运行方式与 电池电量耗尽模式类似、这可能是 PD 控制器始终协商5V 电源的原因。

    我遵循了 EVM 原理图。 我在数据表中看到、如果我必须始终用作灌电流、那么我不需要 P3v3和 PP5V 电路。
    因此、我将 PD 控制器的 VIN_3V3引脚断电。 只连接了一个10uF 电容器。  
    总之、我的电路板始终在电池电量耗尽的情况下启动。

    1. 它会影响 PD 控制器协商更高的电压、还是仅影响启动?
    2. 此外、我使用17.4K 电阻器对 BQ25792使用1A 设置、但我还读取了在加载 EEPROM 配置后相应的寄存器设置、该固定值电阻器设置仅用于启动。 它是否也会导致电流不会移动到更高的值?

    谢谢


    (笑声)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    您能否提供原理图和全闪存二进制文件以便在我们的 EVM 上进行测试?

    对于 BQ 器件、是的、此电阻器是配置器件的默认设置。 根据您在 GUI 中的配置、可在加载 EEPROM 后更改此设置。

    非常尊重、

    Brandon Beader

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../tps25750_5F00_122422.zip
    您好
    plz、请参阅程序文件。
    由于 TI 页面存在问题、我无法提前发送。
    我可以用私人邮件向您发送原理图吗?
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    是的、请通过私人消息向我发送 JSON 文件以进行配置和原理图。

    非常尊重、

    Brandon Beader

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../4024.config.zip
    您好
    plz、检查附加的文件。 我还在 DM 中向您发送了原理图。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    我能够在 EVM 上测试二进制文件、PD 能够成功协商高达20V 的电压。 我将查看原理图以确保没有设计问题、请留出一些准备时间。  

    我的设置:TPS25750EVM、PD 分析器、Ardvark I2C/SPI、PD 源板。

    我首先使用 PD 电源板为 TPS25750EVM 板供电、并使用 Ardvark I2C 刷写 EEPROM。 然后、我对电路板进行下电上电、以确保 EEPROM 已正确刷写。 然后、我将 TPS25750EVM 板连接回源板、并提供高达20V、3A 的电流。 装有二进制文件的 TPS25750EVM 能够请求并协商高达更高的电压。

    非常尊重、

    Brandon Beader

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好
    感谢您的更新。
    我想让您知道这一点。 我仅将 TPS25750用作灌电流、功率为100W。
    我认为、它应该是20V 5A。
    我将等待您对原理图的反馈。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    我已经部分审查了您的原理图、看起来可以。 请确保您正在刷写正确的 EEPROM:CAT24C256。 我假设 EEPROM 未正确刷写、因此 PD 未加载配置。 您能否发送用于刷写 EEPROM 的步骤?

    非常尊重、

    Brandon Beader

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    感谢您的进一步反馈。

    我下载了完整的闪存二进制文件。 然后、使用闪存控制、我将文件上传到闪存中。 它表示在按下编程并验证后成功进行处理。

    我选择了与您上面提到的相同的催化剂?

    是否可以使用错误的催化剂名称来刷写它?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    电池电压是以5V 充电还是 PD 协商5V? 如果 PD 成功协商更高的电压、则问题出在 BQ 器件的配置上。 我希望确保我们隔离到 PD 或 BQ 器件。

    非常尊重、

    Brandon Beader

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PD 始终以恒定电流1.24A 协商5V。

    我在14.8V 至16.2V 的范围内为电池充电、显示的电压和电流相同。

    我不认为这是 BQ 问题、因为 PD 需要协商更高的电压、但我不确定。 BQ 可能也起着一定的作用。

    但我从未见过 PD 协商更高的电压或不断变化的电流。

    从标称电压到满电、电池充电需要几个小时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    您可以更正、这是 PD 问题、我只是想仔细检查。 您能否捕获 PD 日志? 从这里、我们可以看到 PD 是否尝试协商到更高的电压。  

    非常尊重、

    Brandon Beader

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好
    请参阅不同条件下的 PD 分析仪结果。
    1:蓄电池断开、仅 PD 壁式适配器连接。

    2:还连接了电池和 PD 壁式适配器。

    3:蓄电池再次断开

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    加载 FW 补丁和配置时出现问题、因为源正在传输其功能、我们没有响应。 您能否探测 I2C 线路并在上电时查看 PD 是否尝试读取 EEPROM? 确保它正在尝试从串行地址0x50加载。

    非常尊重、

    Brandon Beader

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    我订购了一个新的示波器、将在几天内交付给我。

    我将尝试测量 I2C 线路上的电压、以查看它是否像 PWM 信号那样变化、只是为了猜测。

    我们如何使用 aavardak 从 EEPROM 读取补丁? 我的意思是、如果我读取 EEPROM、结果应该是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    您可以使用 Ardvark 并将从地址设置为0x50、以查看 PD 是否正在尝试读取/写入 EEPROM。 但是、这将意味着 PD 实际上不会从 EEPROM 中提取补丁和配置。 这是为了测试 PD 是否尝试从 EEPROM 读取。 为了更好地捕获 I2C 事务、我建议使用 Saleae 器件。

    如果 PD 尝试从0x50读取、那么我们可以将其缩小为闪烁问题。

    非常尊重、

    Brandon Beader

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    plz、请参阅随附的有关上载增补程序过程的视频。 上载后、我进行了重启、但结果相同
    e2e.ti.com/.../20230125_5F00_143117.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    您似乎 正在正确刷写 EEPROM、下一步是使用 Saleae 探测 I2C 线路、以查看 PD 是否正在从 EEPROM 加载基本映像和配置。 如果该 PD 已成功从 EEPROM 加载、则它会自行成为 PD 问题。  

    如果您没有 Saleae、则可以保持 Ardvark 连接、并使用控制中心将 Ardvark 配置为从站。 在控制中心,您将选择 adapter->connect->Ardvark-slaver->ok。 然后在启动期间保持 Ardvark 连接。 这将有助于我们查看 PD 是否正在尝试从从地址0x50读取数据。 我仍然建议使用 Saleae、因为这样我们就可以确认您正在闪存的二进制文件实际上存储在 EEPROM 中、并且 PD 正在加载。

    非常尊重、

    Brandon Beader

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好
    PLZ、请观看视频。 我目前还没有 Saleae、但我现在订购了一个便宜的逻辑分析仪、然后我也会分享有关它的详细信息。
    e2e.ti.com/.../20230125_5F00_195233.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    这表明 PD 正在尝试从 EEPROM 加载。 为了检查配置和修补程序是否正确加载、您需要附加一个 Saleae 或另一个能够将 I2C 命令解码为十六进制值的工具。

    非常尊重、

    Brandon Beader