主题中讨论的其他器件: BQ25792、
您好!
我设计了一个基于 TPS25750和 BQ25792的电路板、用于为4节电池充电。
它工作正常、但我注意到电路板始终以5V 和1.2A 的电压为电池充电。
我认为存在一些设置问题、我无法设置、因为我从未看到 PD 控制器在任何更高的电压或电流下进行协商。
它的行为类似于恒定输入。
如果是这种情况、则会浪费 PD 控制器的全部功能。
我需要帮助才能找到问题。
我在 USB C 端口上连接了两种不同类型的 PD 充电器和两种不同类型的 PD 测试仪、但结果相同。 
这意味着测试结果和充电器没有问题。 这与 PD 控制器有关。
我还可以私下分享实际原理图、但它几乎与此 EVM 板类似、除了我省去了5V 和3V3转换器、因为我希望始终在灌电流模式下使用它。
我还想知道电池电量耗尽的情况。 这意味着什么?
谢谢
www.ti.com/.../TIDA-050047