请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54821 您好!
我想为使用该组件 TPS54821的设计提供技术帮助、 我们需要确认仿真在 TI 工具上能够正常工作、我们 会尝试产生我们不习惯使用的张力、 因此,我们希望从15V 到10.5v 0.8A,从15V 到8.2V 到0.6A,从12V 到6V 3.68A, 您是否与我们的公司 Global铸造厂 保持 NDA?
我可以与您分享我们的设计
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.