This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54821:全新设计帮助

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192500/tps54821-new-designs-assistance

器件型号:TPS54821

您好!  

我想为使用该组件 TPS54821的设计提供技术帮助、 我们需要确认仿真在 TI 工具上能够正常工作、我们 会尝试产生我们不习惯使用的张力、  因此,我们希望从15V 到10.5v 0.8A,从15V 到8.2V 到0.6A,从12V 到6V 3.68A, 您是否与我们的公司 Global铸造厂 保持 NDA?

我可以与您分享我们的设计  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amar:

    感谢您的联系!

    但我担心您需要联系 TI 当地销售团队、以检查是否与 TI 签订了 NDA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    我刚刚在 TI 聊天中收到保密协议保持确认,您能为我们提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    我刚刚在 TI 聊天中收到保密协议保持确认,您能为我们提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以通过电子邮件向您发送我的设计吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amar 您好!

    我的电子邮件地址:miranda-gu@ti.com