Other Parts Discussed in Thread: LM5642X
尊敬的 TI 团队:
我正在使用 TI LM5642X 双路降压转换器、将两个电压5V 和3V3转换为24V 输入电压。
输入电压:24V
Ch1上的输出电压- 5V/5A
Ch2上的输出电压- 3V3/4A
问题说明:我的降压转换器不工作。 我在两个通道上的输出端未获得任何电压(有负载和无负载)。
我们在设计的转换器中检查了 SS1和 SS2引脚上的电压电平、发现它为1.314V。
查询:
SS1和 SS2引脚上的电压电平应该是多少?
e2e.ti.com/.../Power_2D00_Supply_5F00_Main_5F00_Board_2D00_R001.pdf
请为我们提供指导。
原理图