This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5642X:未获得任何输出电压

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5642X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189259/lm5642x-not-getting-any-output-voltage

主题中讨论的其他器件:LM5642X

尊敬的 TI 团队:

我正在使用 TI LM5642X 双路降压转换器、将两个电压5V 和3V3转换为24V 输入电压。

输入电压:24V

Ch1上的输出电压- 5V/5A

Ch2上的输出电压- 3V3/4A

问题说明:我的降压转换器不工作。 我在两个通道上的输出端未获得任何电压(有负载和无负载)。

我们在设计的转换器中检查了 SS1和 SS2引脚上的电压电平、发现它为1.314V。

查询:

SS1和 SS2引脚上的电压电平应该是多少?

e2e.ti.com/.../Power_2D00_Supply_5F00_Main_5F00_Board_2D00_R001.pdf

请为我们提供指导。

原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、安州、

    启用时的 SS 应在内部上拉至低于5V (内部 LDO 电压)的二极管压降、因此约为4.3V。  您能否发送 SW 节点波形以及 COMP? 同时、我将继续检查您的原理图上的组件。

    此致、

    Henry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    感谢您的反馈。

    正如您所说、我将与您分享 SW1、SW2、COMP1和 COMP2的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、安州、

    感谢您提供信号波形。 如前所述、您是否还可以发送开关节点波形? (电感器和 FET 之间的节点)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    感谢您宝贵的时间。

    与您共享 SW1、SW2波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、安州、

    由于 LDRV 栅极信号正在切换、但 SW 节点未切换、因此您的 FET 似乎存在问题。 这将需要更多的时间进行诊断。 希望我能在明天完成原理图审阅。 再次感谢您的耐心等待。

    此致、

    Henry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    感谢您的反馈。

    您是否查看了原理图。

    此致、

    安州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、安州、

    我已经查看了原理图、最明显的是系统输入端没有阻尼。 这将导致您的系统不稳定。 铁氧体磁珠 FB50只有几 mOhms 的 DCR 电阻、因此我建议添加一个大电解电容器、可能是220uF、其中几百 mOhms 的 DCR 与 C228并联。  

    作为另一个不相关的建议、我建议不要在 LS FET、R325和 R333上包含栅极驱动电阻器。 最后、我建议短接输出端的铁氧体磁珠并直接测量 VOUT。

    如果还有其他问题、请告诉我、否则我将使该主题得到解决。

    感谢您的耐心等待。

    Henry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    感谢您的宝贵反馈。

    然后、我将处理您的反馈、并告诉您结果。

    此致

    安州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、安州、

    谢谢、现在标记已解决。 如果有任何问题、请随时重新打开。

    此致、

    Henry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    更换 FET 后会出现一些正反馈。

    您对此双路降压(LM5642X)有何布局建议/指南?

    您能否查看我的双降压布局?  

    此致

    安州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    替换 FET 后、SW1和 SW2波形与 LDRV1和2的关系。

    另一个查询:

    1. HDRV1和 HDRV2引脚上的电压电平应该是多少?

    此致

    安州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个好消息、请随时发送布局、我将对此进行回顾。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 HDRV1和 HDRV2具有5V 栅极驱动电源、因此应在5V 时摆动。

    此致、

    Henry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    但我将获得高于5V 的 HDRV 信号上的电压电平。
    我已将此(PSMN7R5-60YL) N-MOSFET 用于 HS 和 LS 驱动器。

    此致

    安州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、安州、

    可以帮个忙、在同一个图上测量三次测量吗?

    1、LDRV2

    TP33和 SW2的电压(L2的引脚1)

    从 SW2 (L2的引脚1)到 PGND 的电压

    此致、

    Henry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    感谢您的大力支持。

    需要对第 2点进行一些澄清。

    A.这是 TP333?

    b.如果是 TP333、则需要波形 TP333 w.r.t SW2或 TP333 w.r.t PGND 和 SW2 w.r.t PGND。

    否则、我会向大家分享一些波形。

    此致  

    安州

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、安州、

    蓝色走线的第一个图应该是驱动 HS FET 从0V-5V 左右摆动的正确 VGS 电压。 我将检查以确认波形的形状。

    此致、

    Henry  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    请检查并确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、安州、

    您的 HDRV2不是正确的波形。 HDRV2与 PGND 应从0V-29V (SW 节点顶部为5V)摆动。 这表明控制器内的 HS 栅极驱动器无法正常工作、可能是由于之前 FET 出现故障而产生的应力。

    考虑到这一点 、我建议如下:

    更换 FET (Q3、Q4、Q5、Q6)、控制器器件(IC37)、 和自举二极管(D7、D6)。

    以及执行  以前提出的建议:  

    -我建议添加一个大型电解电容器、可能是220uF、与 C228并联数百毫欧的 DCR。  

    -作为另一个不相关的建议、我建议不要在 LS FET、R325和 R333上包含栅极驱动电阻器、而是将其短路。 最后、我建议短接输出端的铁氧体磁珠并直接测量 VOUT。

    3.重新测量 HDRV1和2 w.r.t. PGND、LDRV1、2 w.r.t. PGND、SW1具有 PGND、SW2与外部 PGND。

    HDRV 与右 PGND 应具有0V - 29V 范围内的方波脉冲、LDRV w.r.t PGND 应具有0V - 5V 范围内的方波脉冲、SW w.r.t PGND 应具有0V - 24V 范围内的方波脉冲。  

    请告诉我您是否有其他问题、谢谢。

    此致、

    Henry