主题中讨论的其他器件:冲击、
您好的团队:
BQ7694003DBTR 芯片用于15电路单节电池电压采样。 在以下两种情况下很容易损坏。 请帮助您了解原因、谢谢!
问题:
条件1:BQ7694003DBTR 用于15电路单节电池电压采样。 连接到电池电压采样的连接器很容易损坏。 受损时、第15或第14个电路单元采样值为0.046V (实际电压3.3V)、
更换 BMS 芯片后、采样正常。 有6块损坏的电路板;
工作条件2:使用电焊铁焊接 BMS CHIP_ REF 和0V_ D 外围电路的测试点3.3V。焊接后、再次接通电源。 发现第14个电路内核样本为0.046V (实际电压为3.3V);