This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:损坏

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191889/bq76940-damage

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件:冲击

您好的团队:

BQ7694003DBTR 芯片用于15电路单节电池电压采样。 在以下两种情况下很容易损坏。 请帮助您了解原因、谢谢!

问题:

条件1:BQ7694003DBTR 用于15电路单节电池电压采样。 连接到电池电压采样的连接器很容易损坏。 受损时、第15或第14个电路单元采样值为0.046V (实际电压3.3V)、

更换 BMS 芯片后、采样正常。 有6块损坏的电路板;

工作条件2:使用电焊铁焊接 BMS CHIP_ REF 和0V_ D 外围电路的测试点3.3V。焊接后、再次接通电源。 发现第14个电路内核样本为0.046V (实际电压为3.3V);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您提到连接器很容易损坏、这是否意味着 IC 在连接电池后会损坏? 您是否尝试热插拔电池、或者在初始组装过程中是这样?

    是否考虑了 ESD 注意事项? 我发现在焊接过程中它会损坏是很奇怪的。 但是、如果发生 ESD 冲击、可能会损坏 IC。

    在一个不相关的注释中、我注意到您使用 BJT 进行电池平衡、由于 BQ76940的内部电池平衡限制、使用 BJT 可能不是一个很好的选择。 您是否已测试电池平衡电路并查看其是否满足您的要求? 通常、我们建议在使用 BQ76940时使用 FET 进行外部电池平衡。 此 E2E 主题简要介绍了这一点: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907783/bq76940-balancing-with-transistor

    我还注意到、C147和 C143旁边的电阻器太小。 通常、我们建议为这两种情况使用1k Ω 电阻器。 如果保持在100欧姆、可能会出现问题。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis  :

    帮助确认接线顺序是否受到影响。

    我们当前的接线顺序如下:

    连接 B -(0V_D)、连接 VC0~VC8、连接 VC9~VC15、连接 B+、并打开 BMS 板电源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我的回答是正确的。  从底部连接到顶部、就像您在做的那样。  第 10节随机电池连接–在 bq769x0系列的限制内10大设计注意 事项讨论了连接电池时必须考虑的所有注意事项。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon