This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源管理论坛

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192740/power-management-forum

器件型号:BQ25713

尊敬的先生

  我们在 2节电池系统上使用了 BQ25713RSNR、并且没有使用 EC 来配置任何  BQ25713RSNR 寄存器、所有这些都是默认值、但 有两个问题:

1.电池无法充电、如何配置 寄存器模块以使电池充电正常?

2.插入交流适配器和电池并通电, 如果移除交流适配器, BQ25713RSNR PROCHOT 引脚将从1更改为0,并限制 CPU 频率, 再次添加交流适配器 PROCHOT 引脚无法返回到1。我们想知道如何设置 BQ25713RSNR 寄存器模块可以解决该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此部件是主机控制的充电器、 需要 主机配置 ChargerCurrent 寄存器设置。

    如果您正在寻找独立充电器、可以在 TI.com 上找到更多信息。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tommy

    如果我想让系统正常工作、 需要使用 EC 设置哪些 BQ25713RSNR 寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以按照 EVM 用户指南 第2节"测试摘要"中的说明配置哪个寄存器进行充电。

    此致。