请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25713 尊敬的先生
我们在 2节电池系统上使用了 BQ25713RSNR、并且没有使用 EC 来配置任何 BQ25713RSNR 寄存器、所有这些都是默认值、但 有两个问题:
1.电池无法充电、如何配置 寄存器模块以使电池充电正常?
2.插入交流适配器和电池并通电, 如果移除交流适配器, BQ25713RSNR PROCHOT 引脚将从1更改为0,并限制 CPU 频率, 再次添加交流适配器 PROCHOT 引脚无法返回到1。我们想知道如何设置 BQ25713RSNR 寄存器模块可以解决该问题。