This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6C5712-Q1:建议运行范围与绝对最大额定值之间的相关性。

Guru**** 1129500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192835/tlc6c5712-q1-correlation-between-recommended-operating-range-and-absolute-maximum-rating

器件型号:TLC6C5712-Q1

专家您好!

我对 IREF、LATCH、PWMx、SCK、SDI 引脚的建议工作范围和绝对最大额定值有疑问。

这些引脚的绝对最大额定值为 Vcc、但建议的工作范围为5.5V。
当我对两个值进行实际比较时、建议的工作范围似乎可能会超过绝对最大额定值。

我怀疑这些引脚的 AbsMax 额定值来自内部 ESD 保护的连接、因此我想建议的工作范围应该设置为 Vcc。

这一假设是否正确?

谢谢、此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    我认为它用于内部保护、从我的一侧、 IREF、LATCH、PWMx、SCK、 SDI 引脚的工作电压不应大于 Vcc。

    BR、

    海尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hailee San、您好!

    我理解并将解释、建议的工作范围是拼写错误、它应该与 Vcc 相同。

    谢谢、此致、
    Kazuki Kuramochi