请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC6C5712-Q1 专家您好!
我对 IREF、LATCH、PWMx、SCK、SDI 引脚的建议工作范围和绝对最大额定值有疑问。
这些引脚的绝对最大额定值为 Vcc、但建议的工作范围为5.5V。
当我对两个值进行实际比较时、建议的工作范围似乎可能会超过绝对最大额定值。
我怀疑这些引脚的 AbsMax 额定值来自内部 ESD 保护的连接、因此我想建议的工作范围应该设置为 Vcc。
这一假设是否正确?
谢谢、此致、
Kazuki Kuramochi