This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563211:是否必须测量 TPS563211的波特图以确认稳定性?

Guru**** 2631925 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS563211, TPS563211EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192812/tps563211-is-that-the-must-to-measure-the-bode-plot-for-tps563211-to-confirm-the-stability

器件型号:TPS563211

 TPS563211使用 AECM 进行控制拓扑、因此必须测量 AECM 的波特图吗?

如果是、则 AECM 模式的通过/失败标准是什么。 示例:增益裕度超过? dB,相位裕度超过? 度。

如果否、如何确认 AECM 模式的稳定性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shihchin、

    建议使用波特图来评估降压转换器的环路稳定性。  

    建议相位裕度大于45度且增益大于10dB、以便降压转换器稳定工作。

    如果没有测量波特图的仪器、则负载瞬态性能也可用于评估环路稳定性。

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zixu、

     请参阅附件的第8页、它测量 AECM 拓扑的波特图、结果不超过45度和10dB。 因此  、这就是我发布此问题的原因。 您能帮您再次确认这一点、还是有人能为波特图提供 TPS563211EVM 测试结果。

     顺便说一下、根据您的意见、45度和10dB 对于降压转换器而言是很好的选择。 这是否包括 DCAP 拓扑?

    e2e.ti.com/.../AECM-DCDC-Control-Topology.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shihchin、

    为了稳定工作、建议 PM 大于45度、但这并不意味着如果 PM 小于45度、转换器工作稳定。

    如果您想知道转换器是否可以稳定工作、除了波特图:之外、还应包括一些测试

    负载瞬态性能。 检查输出电压中是否存在振铃

    稳态 SW 波形和 Vout 纹波。 检查 SW 波形中是否存在多脉冲以及极高的输出电压纹波。

    PM 和 GM 的建议规则也适用于 DCAP。

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zixu、

    对于 TPS563211、

     如果我们的测试 PM & GM 不能满足45度和10 dB、您是否有建议如何模仿 PM & GM?

    因为它没有补偿引脚。

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shhchin、

    可以添加前馈电容器(CFF)来改善 PM。

    由于 AECM 的波特图与 DCAP 非常相似、因此可使用以下应用手册来选择 CFF

    D-CAP2和 D-CAP3转换器的稳定性分析和设计–第2部分(TI.com)

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zixu、

     如果使用 CFF、PM 将得到改善、但 GM 将有机会降低、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shihchin、

    我想它取决于电路中添加的 CFF 值。  全球机制将有机会减少。 但应在工作台上进行测试以进行验证。

    BRS

    Zixu